古いソフトの入手方法

ルネサスのホームページの改変で入手できなくなった
ファイルの入手がまだ可能か教えてください

以下のページなどで紹介されている
http://hamayan.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_800/hamayan/hew_image_32.png

HTERMやH8/300H系のモニタプログラムなどです。

モニタプログラムのソースは一部のCPU用はVECTORで入手
できたのですがHTERMが入手できないため
困っています。

以上 よろしくお願いします
Parents
  • Old_Timerさん、こんにちは

      電波新聞社のH8の技術本購入されたのですね。
     HTERMが早めに入手できて良かったですね。

      最近のルネサスさんの製品ラインナップを見る
     とH8からの移行なら、RL78ファミリがお勧めか
     と思います。

      私の場合は、
     ・個人的なホビー用、新人教育用にH8
     ・業務用にRL78
      を使っています。

      秋葉原では、H8のボードが簡単に入手できるので
     学生さんやホビーユーザのケアも忘れて欲しくない
     ですね。
Reply
  • Old_Timerさん、こんにちは

      電波新聞社のH8の技術本購入されたのですね。
     HTERMが早めに入手できて良かったですね。

      最近のルネサスさんの製品ラインナップを見る
     とH8からの移行なら、RL78ファミリがお勧めか
     と思います。

      私の場合は、
     ・個人的なホビー用、新人教育用にH8
     ・業務用にRL78
      を使っています。

      秋葉原では、H8のボードが簡単に入手できるので
     学生さんやホビーユーザのケアも忘れて欲しくない
     ですね。
Children
  • 私は20年ぐらい前から旧日立系のCPUばかり使っております。

    H8/3048(3052)→SH2→RX62

    H8から移行だとRXシリーズです。

    内臓デバイスの設計(レジスタ名称とか)がほぼ同じですので、殆どソースのコピペで行けたりします。

  • 社内にはSH2 7045を使用した製品が沢山あって、教育用にROMデバッカーとHTERMを立ち上げようとしているのですが、もう本当に忘れている事が多くて、一つ一つ思い出しながら構築しているけれど、、、楽しい。

    今だとARM辺りならIDEのウイザードでポチポチすれば一気にデバックまでできる環境が出来ちゃうけれど。