Renesas Community
Search Community
User
Join or sign in
Site
Search Community
User
Renesas Engineering Community
FAQ
HELP
More
Cancel
Forums & Groups
English Community
中文社区(Chinese Community)
More
Cancel
かふぇルネ
forums-groups
Microcontrollers and Microprocessors
Other MCU/MPU Products
V850
More
Cancel
V850
104: V850 - Forum
UARTに同期モードを持つデバイスってありますか?
Home
Forum
Tags
More
Cancel
New
Replies
8 replies
Subscribers
446 subscribers
Views
8248 views
Users
0 members are here
uPD70F3148
デバイス
スタート・ストップ・パリティ
beginner
V850E
UART
Options
Share
More
Cancel
Related
UARTに同期モードを持つデバイスってありますか?
NAKA
over 11 years ago
こんにちは、NAKAといいます。
以前、V850E/PS1(uPD70F3148(A1))の、アシンクロナス・シリアル・インターフェース(UART)を持つデバイスに、同期モードを選択できるものがありました。
クロックで同期しているのに、スタート・ストップ・パリティビットが存在する、調歩同期みたいなモードです。
現在のルネサスになってからのデバイスにも、このモードを持つデバイスは存在するのでしょうか?
旧NEC系ですから、V850かRL78なんかに....。
RXにはなさそうですね?
チョコ
over 11 years ago
スタッフのチョコです。
残念ながら,RL78やV850の一般品で探してみましたが,お問い合わせの機能をもつものは見つかりませんでした。
お問い合わせで参照されているV850E/PS1(uPD70F3148(A1))は特定顧客向けの製品で,詳細な情報は開示されておりません。同様な製品ではあるかもしれませんが,残念ながら情報を検索できません。
申し訳ございませんが,こちらでは探しきれません。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
NAKA
over 11 years ago
チョコ様
探していただいて、ありがとうございます。
時折、先出ECUのI/Fが現れ、最近は制御や種々の評価を
CANで統合して行いたいとの要求がでます。
通信のプロトコルを変換するだけの機能ですが、SPIを
誤魔化して使ったり、結構苦労します。
RL78など、ローエンドにこの機能があれば通信GW専用
としてツールを作っておきたかったと考えました。
このI/Fはやっぱり特殊なんですね.......涙)
FPGAで作りますか....?
ありがとうございました。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
チョコ
over 11 years ago
スタッフのチョコです。
転送速度が分からないのと,FPAGでどの程度の手間がかかるか分かりませんが,RL78で対応しようとすると,3線式クロック同期通信CSI(SPI)を利用するか,全てソフトでやるしかありません。
CSI11の場合には,RL78/G13の100ピン以下の製品では,P30にINTP3とSCK11が兼用されているので,これを使うことが考えられます。
最初はINTP3でクロックのエッジを検出して,P17(SI11)で信号のレベルを確認します。スタートビットなら,CSI11を起動してデータを受信します。受信完了したら,INTP3でクロックのエッジ検出して,P17でストップビットの確認と言った手順になるかと思います。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
NAKA
over 11 years ago
チョコ様
ありがとうございます。
そもそもRL78にはまだCAN機能が搭載されてませんでしたのでR8CのSSUになるのでしょうか?
先回、SSUが思ったように動作しなかったため、手持ちのSHのRSPIでごまかしました......ああもったいない。
そこでふと、SPIをCSIやSSU、RSPIとデバイスによって違うのは何故なんだろう、最近触ったRXではRSPIの他に、SCIの中に簡易SPIモードなんてのもあるし、最初に使う側はいろいろ選べて便利ですが、後から受ける側は混乱しますよね!....涙)
>全てソフトでやるしかありません。
⇒以前、IrDAのレートトレランスが±0.87%とやたら厳しく、
選定したXtalでは、選定したECUの初段分周比の関係で1.78%程度にしか設定できなくて、SCI機能を使わずにソフトで通信しました。PWMタイマーでIrDAのエンコードもついでに行って...。
大変でした。
また、困ったとき相談させてください。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
tetnoguchi
over 11 years ago
> そこでふと、SPIをCSIやSSU、RSPIとデバイスによって
> 違うのは何故なんだろう、最近触ったRXではRSPIの他
> に、SCIの中に簡易SPIモードなんてのもあるし、
> 最初に使う側はいろいろ選べて便利ですが、後から
> 受ける側は混乱しますよね!....涙)
うん。でも
H8 / SH => 日立 = SCI
M16 => 三菱 = SSU
78K0/V850 => NEC = CSI
っていう成り立ちに依存するんでしかたないですよね
R8Cは 三菱系なので SSU
RXは H8/SHの系譜なのでSCI
RL78はNECなので CSI
なんでしょう。
で、ふつ~SPIだと
(1)SCK/TXD/RXDタイミング(4パターン)
(2)MSBファーストかLSBファーストか
を選べないとだめなはずなんですが、
SCIでは固定になってる関係上、標準的な
SPIデバイスのほとんどが使えないので
SCIに拡張されたのがRSPIというふうに
認識しています。
こればっかりは仕方ないですね。
いずれコアと周辺との組み合わせが選べるように
なるでしょうから、いいのだとはおもうけど。
できることなら
RXにCSI(SAU)をいれてもらうとつかいやすいのでは?
とおもいます。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
NAKA
over 11 years ago
tetnoguchi様
コメントありがとうございました。
ウィキにはモトローラが提唱し規格化されたとありますが、規格がまちまちのような気がしますね?
R8CでマイクロチップのEEPROMをSSUで繋げましたが、チップセレクトがデータごとに戻ってしまい、うまく使えませんでした。EEPROM側の仕様でコマンド送信中はチップセレクトを変えないとのこと。ルネサス様に相談したらチップセレクト(SS)をポートで操作してくださいとのアドバイスでした。結局、みんなI/Oポートで関数作って使いました......涙)
SSUってシンクロナス・シリアル・ユニット?
CSIってクロック・シンクロナス・インターフェース?
なんの略なのかもハードマニュアルで探すのも難しいですね?
アトメルAVRはIIC?I2C?がTWIってなってるし???です。
ぼくのSPIのイメージは、クロック同期で、送信、受信とチップセレクトみたいなものがあって、bit数や論理、送り方向がある程度自由度がある、デバイス間のシリアル通信って感じでしょうか?
また、アドバイスください。
ありがとうございました。
P.S.
ぼくも同じてっちゃんです......笑)
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
チョコ
over 11 years ago
スタッフのチョコです。
CSIはClocked Serial Interfaceの略です。
昔はSIO(Serial I/O)だったのですが,クロックとデータの位相関係が選択できるようになってCSIになりました。
ちなみに,78KやRL78でSPIと呼ぶのは,SPIのスレーブとしてチップセレクト信号入力をサポートしているときです。それ以外はCSIと呼んでいます。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
tetnoguchi
over 11 years ago
NAKA 様
そうですか、てっちゃんさんですか~(^^
さて\,
IICとI2Cは、まあいいですけどね
わざわざTWIって付け直す必要はなかったように
おもいますよね。まぁ、2線式通信ということで
Two Wired Interface
かなにかの略なんでしょうね。
SPIについては
CS部分だけはIOコントロールでやったほうが
自由度が高くていいかもしれませんね。
た~~っくさんSPIデバイスをくっつけることも
可能でしょうから。ただし、DMAとかつかって
CPUの介在なしにデータ転送がしたい!となると
RSPIのようにCSも込みで制御、となるのでしょうか。
ちなみにSPIでは8ビット、というのが標準なんじゃないでしょうか。たしかに、ADなんかは中途半端なビット数で
分割しておくってくるけど(汗
デバイス側で考えるのかコントローラ側で考えるのかによって
変わってくる感じですね。
そういう意味では、チョコさんのおっしゃるような
使い分けになるのもわかる気がしますね
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel