こんにちは。NoMaYです。「あなたの製品に0.5ドルの追加費用でBluetooth low energy機能を追加出来ますよ(量産規模が大きい場合)」という謳い文句が気になったので調べてみることにしました。ボチボチとやっていきます。他の皆さんからの情報提供も歓迎です。SmartBond DA14530 and DA14531The world’s smallest and lowest power Bluetooth 5.1 System-on-Chipwww.dialog-semiconductor.com/products/bluetooth-low-energy/da14530-and-da14531「The SmartBond TINYTM DA14530 and DA14531 are the Bluetooth® low energy solution to power the next 1 billion IoT devicesSmartBond TINYTM the world’s smallest and lowest power Bluetooth 5.1 System-on-Chip, brings down the cost of adding Bluetooth low energy in any system to $0.50 in high volumes.This awesome combination takes mobile connectivity to places previously out of reach, triggering a wave of a billion IoT devices, all with SmartBond TINY at the heart.」[追記]あれれっ、上の引用はウェブページを先月見た時のものですが、今見ると文言が変わっていますね。0.5ドルという文言が無くなっていますね、、、「The SmartBond TINYTM DA14530 and DA14531 are the Bluetooth® low energy solution to power the next 1 billion IoT devicesSmartBond TINYTM, the world’s smallest and lowest power Bluetooth 5.1 System-on-Chip, brings down the cost of adding Bluetooth low energy in any system and takes mobile connectivity to places previously out of reach, triggering a wave of a billion IoT devices, all with SmartBond TINY at the heart.」[余談]柴田CEOのDialog社についてのインタビュー記事Dialog買収でアナログの土壌整う「半導体は清々しい」、ルネサス柴田社長インタビューeetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2109/24/news045.html
NoMayさん こんにちはNAKAです。
5~6年前BLEモジュールを調査していた時、アルプスのUGMZ2AAシリーズという、5mm角で厚みが2mm弱でBLEのコアにパッチアンテナまで実装されたモジュールを見つけました。アルプスに問い合わせして資料を取り寄せで見ると、このモジュールにつかわれていたのがdialog社のDA14580という無線トランシーバとベースバンドプロセッサー(arm-M0)が搭載されたモジュールでした。結局サンプルボードの入荷に時間がかかることと、全英語資料のため腰が引けて、結局Bluegiga社(現在はSileconLabs社に買収?)のBLE113というモジュールに逃げました。当時、Bluegiga社にカフェルネみたいなSNSがあり、有志でドライバーをUPされてたりしたので、SPP-OVER-BLEっていうSPPプロトコルみたいに簡単に使えるファームを書き込んで、BLEを実現してました。
ひょっとしたら、アルプス様に問い合わせると、Dialog社関連のTOOLについての情報があるかもしれません。不確実で無責任情報です。(笑)
NAKAさん、こんにちは。NoMaYです。情報ありがとうございます。(亀レスでごめんなさい。) SPP-OVER-BLE、今度調べてみようと思います。ちなみに、5mm角で厚みが2mm弱でBLEのコアにパッチアンテナまで実装されたモジュール、ということだと、ルネサスさんのRX23Wモジュール(以下のルネサスさんのサイトの写真の画面コピー)の半分ぐらいの小ささですね。その反面、ちょっとだけ厚いのかな。www.renesas.com/sites/default/files/R5F523W8xDLN-module.png
NoMaY先生 NAKAです。
サイズはこんな感じです。
https://www.chip1stop.com/news/detail?no=NC00014553
NoMaY先生は、RenesasとDialogが合併したことでこの話題をあげられたんでしたね!
すみません!なんかとんちんかんな反応で!!
最近アナデバがマキシムを買収したし、いろいろびっくりですね!
P.S.
アルプスのBLEモジュールの写真を貼り付けようとInsert⇒image/video/...したら選択肢がURLしかなかったのですが直接png画像って貼り付けられなかったでしたっけ?
昔、ペタペタ、コピペできたような気がするだけど?
NAKAさん、こんにちは。NoMaYです。URLありがとうございました。ちなみに、かふぇルネの画像のアップロード機能の件ですが、そういえば私も、何か変?、という状況に一時的になったことがあるような気がします。たしか、その時、ウェブサイトの動作が何か変な時にひとまずやってみる定番?の、ブラウザのキャッシュのクリア、をやってみたら直ったような記憶があります(他にすることが思い浮かばない、、、)。今現在、以下の画面コピーの通り、Browse to upload a fileという文字列が表示されて、クリックするとファイル選択ダイアログが開きますね。
IEだとダメみたいでした。
NAKAさん、こんにちは。NoMaYです。> IEだとダメみたいでした。なんと、そういうことでしたか。実は、かふぇルネへ画像をアップロードする方法(投稿に画像を添付する方法)には、もうひとつWindowsエクスプローラ上からブラウザ上へ画像ファイルをドラッグ&ドロップするという方法もあるのですけれど、これも果たしてIEで出来るかどうかは未知数ではありますが、試してみるとよいかも知れないです、、、以下、Windowsエクスプローラ上からブラウザ上へ画像ファイルをドラッグ&ドロップした時の画面コピーです。