こんにちは。NoMaYです。「あなたの製品に0.5ドルの追加費用でBluetooth low energy機能を追加出来ますよ(量産規模が大きい場合)」という謳い文句が気になったので調べてみることにしました。ボチボチとやっていきます。他の皆さんからの情報提供も歓迎です。SmartBond DA14530 and DA14531The world’s smallest and lowest power Bluetooth 5.1 System-on-Chipwww.dialog-semiconductor.com/products/bluetooth-low-energy/da14530-and-da14531「The SmartBond TINYTM DA14530 and DA14531 are the Bluetooth® low energy solution to power the next 1 billion IoT devicesSmartBond TINYTM the world’s smallest and lowest power Bluetooth 5.1 System-on-Chip, brings down the cost of adding Bluetooth low energy in any system to $0.50 in high volumes.This awesome combination takes mobile connectivity to places previously out of reach, triggering a wave of a billion IoT devices, all with SmartBond TINY at the heart.」[追記]あれれっ、上の引用はウェブページを先月見た時のものですが、今見ると文言が変わっていますね。0.5ドルという文言が無くなっていますね、、、「The SmartBond TINYTM DA14530 and DA14531 are the Bluetooth® low energy solution to power the next 1 billion IoT devicesSmartBond TINYTM, the world’s smallest and lowest power Bluetooth 5.1 System-on-Chip, brings down the cost of adding Bluetooth low energy in any system and takes mobile connectivity to places previously out of reach, triggering a wave of a billion IoT devices, all with SmartBond TINY at the heart.」[余談]柴田CEOのDialog社についてのインタビュー記事Dialog買収でアナログの土壌整う「半導体は清々しい」、ルネサス柴田社長インタビューeetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2109/24/news045.html
NoMayさん こんにちはNAKAです。
5~6年前BLEモジュールを調査していた時、アルプスのUGMZ2AAシリーズという、5mm角で厚みが2mm弱でBLEのコアにパッチアンテナまで実装されたモジュールを見つけました。アルプスに問い合わせして資料を取り寄せで見ると、このモジュールにつかわれていたのがdialog社のDA14580という無線トランシーバとベースバンドプロセッサー(arm-M0)が搭載されたモジュールでした。結局サンプルボードの入荷に時間がかかることと、全英語資料のため腰が引けて、結局Bluegiga社(現在はSileconLabs社に買収?)のBLE113というモジュールに逃げました。当時、Bluegiga社にカフェルネみたいなSNSがあり、有志でドライバーをUPされてたりしたので、SPP-OVER-BLEっていうSPPプロトコルみたいに簡単に使えるファームを書き込んで、BLEを実現してました。
ひょっとしたら、アルプス様に問い合わせると、Dialog社関連のTOOLについての情報があるかもしれません。不確実で無責任情報です。(笑)
NAKAさん、こんにちは。NoMaYです。情報ありがとうございます。(亀レスでごめんなさい。) SPP-OVER-BLE、今度調べてみようと思います。ちなみに、5mm角で厚みが2mm弱でBLEのコアにパッチアンテナまで実装されたモジュール、ということだと、ルネサスさんのRX23Wモジュール(以下のルネサスさんのサイトの写真の画面コピー)の半分ぐらいの小ささですね。その反面、ちょっとだけ厚いのかな。www.renesas.com/sites/default/files/R5F523W8xDLN-module.png
NoMaY先生 NAKAです。
サイズはこんな感じです。
https://www.chip1stop.com/news/detail?no=NC00014553
NoMaY先生は、RenesasとDialogが合併したことでこの話題をあげられたんでしたね!
すみません!なんかとんちんかんな反応で!!
最近アナデバがマキシムを買収したし、いろいろびっくりですね!
P.S.
アルプスのBLEモジュールの写真を貼り付けようとInsert⇒image/video/...したら選択肢がURLしかなかったのですが直接png画像って貼り付けられなかったでしたっけ?
昔、ペタペタ、コピペできたような気がするだけど?
NAKAさん、こんにちは。NoMaYです。URLありがとうございました。ちなみに、かふぇルネの画像のアップロード機能の件ですが、そういえば私も、何か変?、という状況に一時的になったことがあるような気がします。たしか、その時、ウェブサイトの動作が何か変な時にひとまずやってみる定番?の、ブラウザのキャッシュのクリア、をやってみたら直ったような記憶があります(他にすることが思い浮かばない、、、)。今現在、以下の画面コピーの通り、Browse to upload a fileという文字列が表示されて、クリックするとファイル選択ダイアログが開きますね。
IEだとダメみたいでした。
NAKAさん、こんにちは。NoMaYです。> IEだとダメみたいでした。なんと、そういうことでしたか。実は、かふぇルネへ画像をアップロードする方法(投稿に画像を添付する方法)には、もうひとつWindowsエクスプローラ上からブラウザ上へ画像ファイルをドラッグ&ドロップするという方法もあるのですけれど、これも果たしてIEで出来るかどうかは未知数ではありますが、試してみるとよいかも知れないです、、、以下、Windowsエクスプローラ上からブラウザ上へ画像ファイルをドラッグ&ドロップした時の画面コピーです。
こんにちは。NoMaYです。別製品ですけれども、こういうパンフレットが出ていますね。(すみません、スレッドが放置状態、ですけれども、、、)Ultra Low Power Wi-Fi® Solutionswww.renesas.com/jp/ja/document/gde/ultra-low-power-wi-fi-solutions「DA16200 SoCHighly Integrated Ultra Low Power Wi-Fi System on Chip (SoC)DA16200 ModulesFull Offload Highly Integrated Ultra Low Power Wi-Fi ModulesDA16600 Combo Wi-Fi + BLE ModulesFull Offload Highly Integrated Ultra Low Power ModulesWINNING COMBINATIONSAnalog + Power + Embedded Processing」
DAxx については英語のフォーラムで盛んにやり取りされているので質問がある時もそちらにされると良いと思いますよ。