お世話になっております。
RL78/G1D の評価ボードを使用してmacPCとBLE通信のテストを行いたいのですが、macPCにUSB接続を行いターミナル側でシリアルポートの設定・接続を行っても文字化けしてしまい、うまく表示できず困っています。どなたかお知恵を貸して頂けませんでしょうか。
使用環境は以下の通りです。
・ターミナルソフト:iTerm
・CPU: M2
・macOS: Ventura13.3.1
・RL78/G1D 評価ボード (スキャンアプリケーション)
RL78/G1D ビーコンスタック 基本機能 サンプルプログラムの資料を参考にし、評価ボードにはスキャンアプリケーションを書き込み有効にしております。この資料の21ページをもとに、WindowsのノートPCでTera Term を起動し接続を行えば簡単に周囲にあるBLEデバイスのアドバタイズデータをモニタすることができました。しかし、macPCになるとどのようにすれば接続できるのかがわからず。一応、下記コードを入力すれば接続とボーレートの設定はできていると思うのですが、スクリーンには文字化けした値が表示されました。
デバイスを検索 →「~ % ls /dev/tty.*」
デバイスを接続→「~ % screen /dev/tty.usbserial-HOGEDEV 1000000」
macPCの場合は、どのようにコマンドを入力して接続設定すればよろしいのでしょうか。よろしくお願いします。
kobaさん、こんにちは。NoMaYです。ごめんなさい、ひょとしたら、UARTのボーレートの問題とか、そういうタイプの話でしたでしょうか?すみません、以下のウェブページのどのサンプルプログラムでしょうか?RL78ファミリ用 Bluetooth® Low Energy プロトコルスタックwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/bluetooth-low-energy…
kobaさん、こんにちは。NoMaYです。> 下記コードを入力すれば接続とボーレートの設定はできていると思うのですが、スクリーンには文字化けした値が表示ごめんなさい、ようやく私が勘違いしていたということに気付きました。Windowsは単にTeraTermターミナルソフトを動かすためだけのものでしたね。そうなると、文字化けということですので、まず気になりましたのは、そのMac OSとUSBシリアル変換アダプタの組み合わせで…
kobaさん、こんにちは。NoMaYです。こちらから追加情報を求めるなら、まずは、変換アダプタの商品名および商品ウェブページのURLが知りたいです。もし変換アダプタが違うのであれば、Windows PCで使ったものとMac PCで使ったものの両方とも知りたいです。
チョコさん、こんにちは。NoMaYです。リプライありがとうございました。頂いた写真を見て、ボードの写真の右端のコネクタは、E2Lite接続用(というかE1接続用)コネクタと書いてありますね。どうもありがとうございました。
kobaさん、こんにちは。NoMaYです。その後、どうでしょうか? M2 Mac PCでRL78/G1D評価ボード(RL78/G1D UART 1Mbps送信+FT232RL+USB)から受信出来るようになりましたでしょうか?
NoMaYさん
お世話になっております。kobaです。
ご返信が遅くなってしまい申し訳ないです。チョコさんの内容を素人ながら把握し、変換機能が備わっていることを調べて下さり、この状態でできることは理解したのですが、やはり文字化けして確認することができず。結局他で時間がとられてしまい、放置している状況です…。
ですがNoMaYさんが以前ご指摘されたように、おそらくターミナルソフトの取り扱い(コマンド入力の仕方)の問題だと思うので、空いた時間に自分で調べて何か進展があればまたご報告させていただきます。