こんにちは。NoMaYです。別スレッドでRL78 nextに関して長期に書いていたわけですし、買ったなら黙っているのもアレかな、と思いましたので投稿します。RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたねjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum13/6192/renesas-strategy-update/37890#37890ボードの形状は、まるっきりArduino、ですね。また、ボードのUMに書かれていたのですが、将来、Arduino IDEでもボードをサポートする予定らしいです。また、RL78/G13,14,11,10,12のようにCS+でシミュレータGUIが起動しましたね。まだ、空のコードしか作ってないのと、あと、CS+をインストールしてもRL78/G23シミュレータのリリースノートが含まれていなかったので、ちょっと五分五分の可能性?、というところですが、内蔵周辺機能のシミュレーションが出来るかも知れません。また、上のスレッドでもFujitaさんが書かれていましたが、従来のRX231によるオンボードエミュレータではなくて、USB−シリアル変換チップ(FT232RQ)によるオンボードエミュレータに変更されてました。これで、RFPでのプログラミングと、CS+/e2 studioでのデバッグと、ターミナルソフト(TeraTermなど)によるUART通信と、これら3つのことが出来るみたいです。(きっと、これらは排他使用かな、と思います。)
チョコです。
やっと、ボードを入手して、環境を構築しました。
コード生成に慣れていたので、SCは慣れるまで少しかかりそうです。
SCでは、コード生成ではできなかった割り込みで使用するレジスタバンクを設定できるようです。
最低限のプログラムでLチカを作ってみました。
タイマを2本使って、250msと500msのインターバル・タイマを設定し、そこでLEDを反転させるだけです。
main関数も初期化後は…
NoMaYさん
シェルティです、こんにちは。
情報展開ありがとうございます。
今回ArduinoライブラリのRL78/G23-64p Fast Prototyping Board向けの移植を担当しました。
クイックスタートガイドではLEDチカチカまでですが、ArduinoライブラリとしてはIICやUARTなど頻出の機能をひととおりサポートしています。ペリフェラル制御やBSPはスマートコンフィグレータで生成しています…
こんにちは。NoMaYです。Blinky sample programを投稿しました。RL78/G23-64p Fast Prototyping Board Blinky sample programjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/m/sample_program/463CS+でのRenesas RL78 Simulator GUIでの動かし方は以下の通りです。(1) リビルドする(2) プロジェクトツリーでデバッグツールの選択をRL78 COM Port→RL78 Simulatorへと変更する(3) RL78 SimulatorへDownloadする(4) main()で停止するのでそのままGoする(4') Simulator GUIのLED2とLED1が交互に点滅する(4'') シミュレーション時間上は500msごとですが実時間では数秒ぐらいです(もちろんPCのスペックに依存します)(5) Simulator GUIの[SW1 - Toggle]ボタンを押す(押し込まれた状態のままになります)(6) Simulator GUIの[RESET]ボタンを押す(7) 数秒待った後に再度Simulator GUIの[SW1 - Toggle]ボタンを押す(押し込まれた状態から元の状態に戻ります)(8) Simulator GUIの[SW1 - Push]ボタンを押すごとにLED2とLED1が交互に点灯します(9) 再度Simulator GUIの[RESET]ボタンを押す(9') 数秒待つとSimulator GUIのLED2とLED1が交互に点滅するようになる(4'と4''と同じ状態になる)以下、画面コピーです。プロジェクトツリーでデバッグツールの選択をRL78 COM Port→RL78 Simulatorへと変更するDownloadするとmain()で停止するのでそのままGoするそのままGoするとSimulator GUIのLED2とLED1が交互に点滅する次に、[SW1 - Toggle]ボタンを押し、[RESET]ボタンを押し、暫く待ち、再度[SW1 - Toggle]ボタンを押す以後、[SW1 - Push]ボタンを押すごとにLED2とLED1が交互に点灯する
こんにちは。NoMaYです。すみません、Blinky sample programですが、LLVM-RL78(とGNURL78)のリンカスクリプトを明日差し替えます。両者で内容を合わせ込んでいたのですが、GNURL78で問題無く使えていた記述が、LLVM-RL78ではリンクエラーを引き起こすことに気付いたからです。具体的には、初期値あり変数を使おうとすると、LLVM-RL78のリンカで、セクションが重複しているというリンクエラーになってしまいます。