データフラッシュライブラリ type04の使用環境

はじめまして。

以下開発環境で、データフラッシュライブラリType04は使用可能なのでしょうか?

可能であればどのようにすればよいでしょうか?

CPU:RL78/G13

IDE:e2studio (Version:2021-07)

コンパイラ:GCC for Renesas RL78 (Version:4.9.2.202002

Renesasサイトから、Type04をダウンロードし、e2studioのプロジェクトに各種ヘッダー等をインポートしました。

ライブラリファイル「pfdl.lib」をe2studioプロジェクトに追加する方法がわからなく、以下コンパイルエラーとなってしまいます。

(.text.R_FDL_Open+0x13): undefined reference to `PFDL_Open' 】 ※他の命令(PFDL_Closeなど)も同様のエラー

コンパイラはGCCを使用しているのですが、Type04は対応しているのでしょうか?

Parents
  • こじこじ さん、こんにちは。NoMaYです。

    GR-KURUMIのzipファイル中から以下の画面コピーの3つのファイルをコピーして、pfdl.aをリンカ設定のAdditional input filesに追加して、ビルドしてみるとビルドは通りました。(リンカスクリプトは整えていませんけれども。)

    以下、e2 studioの画面コピーです。



     

  • NoMaYさん。こじこじです。

    情報及び確認ありがとうございます。

    私の環境でも同様に「pfdl.a」をAdditional input filesに追加してビルドしたところ、ビルド成功しました!

    これから動作やメモリ配置をリンカスクリプトで調整し、動作確認していこうと思います。

    また何かあれば質問させて下さい。

Reply
  • NoMaYさん。こじこじです。

    情報及び確認ありがとうございます。

    私の環境でも同様に「pfdl.a」をAdditional input filesに追加してビルドしたところ、ビルド成功しました!

    これから動作やメモリ配置をリンカスクリプトで調整し、動作確認していこうと思います。

    また何かあれば質問させて下さい。

Children