いつもお世話になります。
すみません、また教えてほしいのですがRX62を開発するためにHEWをインストールしたいのですがCS+に移行しているみたいでHEWのダウンロードがわかりません。とりあえずデモを動かしての動作確認のために必要なのですがHEWはダウンロードできないんでしょうか?
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
www.renesas.com/.../compiler-package-for-rx-family.html
にある「RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ(High-performance Embedded Workshopつき)」というのがそれで、無償評価版がダウンロードできますね。
fujita nozomuさん、ありがとうございます。
CS+の時は開発ツールから一括でDLできたので同じように探していたら見つからなかったので・・・
HEWはインストールできたのですが、ボードと接続するのにE1を使っているのですが新規プロジェクトのデバッカの設定でRX E1/E20 SYSTEMが表示されないのでネットで調べると最新のE1のデバイスドライバが必要と書いていて、そこにe1e20rxfullv102r00.exeとファイル名が書かれていたのですがどこからダウンロードできるのでしょうか?
最新版は E1 [R0E000010KCE00]
www.renesas.com/.../e1.html
の「ダウンロード」にある「RX E1/E20 エミュレータデバッガ V.1.03.00」では。
DLしてボードと接続できました。
ボードにプログラムをダウンロードするにはどうすればいいのでしょうか?
CS+だとビルドしてダウンロードしていたのでHEWではどうすればいいのかわからないんです。
いわさん、NAKAといいます。
事情がわからないので、失礼な発言でしたらお許しください。CS+をお使いで慣れているなら、何故HEWを使おうとなさるのでしょうか?RX62のHEWのサンプルが使いたいのでしたら、コードをCS+に貼り付けてやればいいような気がします。古い開発環境のオペレーションを覚えるより早いような気がします。
NAKAさん、本当はCS+でサンプルを動かしたいんですが、CS+で読み込ますと対応していないのでリンクでセクションエラーが出て、RX62のLSIは理解していないのでデモを動かして動作確認するだけならHEWでできるかと思い、やってみてるんですが・・・
いわさん、NAKAです。
CS+で読み込まなくても、HEWソースをCS+のプロジェクトにソースコードを貼り付けてビルドしてはだめなんでしょうか?
P.S.
【HEWのダウンロードの方法】
ここでオペレーションを詳細に書くのは大変ですので、デバッギングのドキュメントを探された方が良いと思いますが
概略だけ!
①デバッグタブのデバッグの設定よりビルドてダウンロードするモジュールを設定します。
②デバッグタブの接続(アイコンがあります)でデバイスの情報を設定します。
③動作モード(サンプルを書くだけならフラッシュライターモード)を」選択します。
④EXTALの周波数を設定します
⑤接続されたら、ダウンロードモジュールを右クリックでダウンロード
⑥接続解除のあとE1を外して動作を確認します。
そんなかんじでしょうか?
RX向けのHEWでのE1のマニュアルです
E1/E20エミュレータ ユーザーズマニュアル 別冊 (High-performance Embedded Workshop RX デバッグ編)
www.renesas.com/.../r20ut2081jj0100_e20sw_rx_u.pdf