HEW

いつもお世話になります。

すみません、また教えてほしいのですがRX62を開発するためにHEWをインストールしたいのですがCS+に移行しているみたいでHEWのダウンロードがわかりません。とりあえずデモを動かしての動作確認のために必要なのですがHEWはダウンロードできないんでしょうか?

Parents Reply Children
  • fujita nozomuさん、ありがとうございます。

    DLしてボードと接続できました。

    ボードにプログラムをダウンロードするにはどうすればいいのでしょうか?

    CS+だとビルドしてダウンロードしていたのでHEWではどうすればいいのかわからないんです。

  • いわさん、NAKAといいます。

    事情がわからないので、失礼な発言でしたらお許しください。CS+をお使いで慣れているなら、何故HEWを使おうとなさるのでしょうか?RX62のHEWのサンプルが使いたいのでしたら、コードをCS+に貼り付けてやればいいような気がします。古い開発環境のオペレーションを覚えるより早いような気がします。

  • NAKAさん、本当はCS+でサンプルを動かしたいんですが、CS+で読み込ますと対応していないのでリンクでセクションエラーが出て、RX62のLSIは理解していないのでデモを動かして動作確認するだけならHEWでできるかと思い、やってみてるんですが・・・

  • いわさん、NAKAです。

    CS+で読み込まなくても、HEWソースをCS+のプロジェクトにソースコードを貼り付けてビルドしてはだめなんでしょうか?

    P.S.

    【HEWのダウンロードの方法】

    ここでオペレーションを詳細に書くのは大変ですので、デバッギングのドキュメントを探された方が良いと思いますが

    概略だけ!

    ①デバッグタブのデバッグの設定よりビルドてダウンロードするモジュールを設定します。

    ②デバッグタブの接続(アイコンがあります)でデバイスの情報を設定します。

    ③動作モード(サンプルを書くだけならフラッシュライターモード)を」選択します。

    ④EXTALの周波数を設定します

    ⑤接続されたら、ダウンロードモジュールを右クリックでダウンロード

    ⑥接続解除のあとE1を外して動作を確認します。

    そんなかんじでしょうか?

  • RX向けのHEWでのE1のマニュアルです

    E1/E20エミュレータ ユーザーズマニュアル 別冊 (High-performance Embedded Workshop RX デバッグ編)

    www.renesas.com/.../r20ut2081jj0100_e20sw_rx_u.pdf