HEW

いつもお世話になります。

すみません、また教えてほしいのですがRX62を開発するためにHEWをインストールしたいのですがCS+に移行しているみたいでHEWのダウンロードがわかりません。とりあえずデモを動かしての動作確認のために必要なのですがHEWはダウンロードできないんでしょうか?

Parents
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ

    www.renesas.com/.../compiler-package-for-rx-family.html

    にある「RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ(High-performance Embedded Workshopつき)」というのがそれで、無償評価版がダウンロードできますね。

  • fujita nozomuさん、ありがとうございます。

    CS+の時は開発ツールから一括でDLできたので同じように探していたら見つからなかったので・・・

  • HEWはインストールできたのですが、ボードと接続するのにE1を使っているのですが新規プロジェクトのデバッカの設定でRX E1/E20 SYSTEMが表示されないのでネットで調べると最新のE1のデバイスドライバが必要と書いていて、そこにe1e20rxfullv102r00.exeとファイル名が書かれていたのですがどこからダウンロードできるのでしょうか?

  • 最新版は E1 [R0E000010KCE00]

    www.renesas.com/.../e1.html

    の「ダウンロード」にある「RX E1/E20 エミュレータデバッガ V.1.03.00」では。

  • fujita nozomuさん、ありがとうございます。

    DLしてボードと接続できました。

    ボードにプログラムをダウンロードするにはどうすればいいのでしょうか?

    CS+だとビルドしてダウンロードしていたのでHEWではどうすればいいのかわからないんです。

  • いわさん、NAKAといいます。

    事情がわからないので、失礼な発言でしたらお許しください。CS+をお使いで慣れているなら、何故HEWを使おうとなさるのでしょうか?RX62のHEWのサンプルが使いたいのでしたら、コードをCS+に貼り付けてやればいいような気がします。古い開発環境のオペレーションを覚えるより早いような気がします。

  • NAKAさん、本当はCS+でサンプルを動かしたいんですが、CS+で読み込ますと対応していないのでリンクでセクションエラーが出て、RX62のLSIは理解していないのでデモを動かして動作確認するだけならHEWでできるかと思い、やってみてるんですが・・・

Reply
  • NAKAさん、本当はCS+でサンプルを動かしたいんですが、CS+で読み込ますと対応していないのでリンクでセクションエラーが出て、RX62のLSIは理解していないのでデモを動かして動作確認するだけならHEWでできるかと思い、やってみてるんですが・・・

Children
  • いわさん、NAKAです。

    CS+で読み込まなくても、HEWソースをCS+のプロジェクトにソースコードを貼り付けてビルドしてはだめなんでしょうか?

    P.S.

    【HEWのダウンロードの方法】

    ここでオペレーションを詳細に書くのは大変ですので、デバッギングのドキュメントを探された方が良いと思いますが

    概略だけ!

    ①デバッグタブのデバッグの設定よりビルドてダウンロードするモジュールを設定します。

    ②デバッグタブの接続(アイコンがあります)でデバイスの情報を設定します。

    ③動作モード(サンプルを書くだけならフラッシュライターモード)を」選択します。

    ④EXTALの周波数を設定します

    ⑤接続されたら、ダウンロードモジュールを右クリックでダウンロード

    ⑥接続解除のあとE1を外して動作を確認します。

    そんなかんじでしょうか?

  • RX向けのHEWでのE1のマニュアルです

    E1/E20エミュレータ ユーザーズマニュアル 別冊 (High-performance Embedded Workshop RX デバッグ編)

    www.renesas.com/.../r20ut2081jj0100_e20sw_rx_u.pdf