RX631(R5F5631BDDFB)が大変なことになってます

初心者IKUZOです、今基板作成してます、大変なことになってます

アドバイス賜れますでしょうか?

Parents
  • こんにちは
    信号線が交差してますが、交差する箇所は別の層になるのでしょうか?
  • SAさん
    回答ありがとうございます、部品をネットリストでパターン設計へロードして配置、配線を始めたところでして最初の段階で2層です、回路図もパータン配線から変更を加えます、最初から4層とかにするよりも最初は2層にしておいて、後で電源層を追加してから電源ラインをやろうと思います、これはどうなんでしょう、正しい方法とも限りませんが、私が独自にまあ適当にやっている方法ですので、「交差する箇所は別の層になるのでしょうか?」はい、配線層は部品面/半田面にするつもりなのですが、今重なっておりまして頭が「大変」になっております、こんな重なったパターンをやらせると意外と女性のほうが上手かもしれませんね、たぶん毛糸玉とかもつれたりしたひもをほどくのが得意な人にやらせると、すぐにやってしまうかもしれません、なにかコツがありましたら教えていただけませんか。
  • リカルドさん

    貴重なご指摘感謝しております、サポートへ確認はしておりませんが、インターネット等で調べるとリカルドさんご指摘のとうりと思いました、

    この資料はウエブからコピーしたものです、他でも大体同じような説明でした、今から回路変更します。

  • メインクロックのRdとRsの配線を変更いたしました

    他にもアドバイス承れましたら幸いです。

  • IKUZOさん
    こんにちはSAです。
    紹介したアプリケーションノートがまさかのパターンミスの様です。
    申し訳ありません。
    アプリケーションノートのサブクロックの配線は帰還抵抗(Rf)ランド無しになってます。
    IKUZOさんのサブクロック発振子の配線でもRf無しの様ですが、問題ないですか?
    発振子の発振に問題なければ必要ないのですが、念のため。
  • SAさん
    いつもお世話になっています、へえー「アプリケーションノートがまさかのパターンミス」そういうこともあるのですね、「サブクロックの配線は帰還抵抗(Rf)ランド無し」先日の件で1MΩを入れると発振しなかったように覚えています、評価ボードも1MΩ無しでしたし、どうしようかな、やっぱり一応「帰還抵抗(Rf)」が出来るように改造いたします。
  • >アプリケーションノートのサブクロックの配線は帰還抵抗(Rf)ランド無しになってます。
     
     RX621のマニュアルには、Rfが無い。型番が近いのに内部回路が違うのか?
     統一されていないのは、ルネサス側のミスかも。
     マニュアルを作るとき、あまり考えず何処かからコピーして作ったんじゃないかな。
     SH/3052とRX621のSCIのレジスタ名や説明は殆ど同じだけど、使ってみると違う。
     互換性が無い。コピーして作った感じがする。

  • SAさん

    「帰還抵抗(Rf)」が出来るように改造いたしました、ご親切なアドバイス感謝します。

  • >「サブクロックの配線は帰還抵抗(Rf)ランド無し」先日の件で1MΩを入れると発振しなかったように覚えています、評価ボードも1MΩ無しでしたし、どうしようかな、やっぱり一応「帰還抵抗(Rf)」が出来るように改造いたします。
     
     以前にも書いた様に抵抗を入れる位置が関係すると思います。
  • リカルドさん
    「抵抗を入れる位置が関係する」ということで、今回は1MΩを入れてた方が良い結果になるかもしれませんね、いずれにしても、この基板が出来るのは少し先になりそうです、別の仕事が割り込んできそうですので、基板ができたらいろいろやってみたいですね。
  • リカルドさん
    「SH/3052とRX621のSCIのレジスタ名や説明は殆ど同じだけど、使ってみると違う。
     互換性が無い。コピーして作った感じがする。」面白い。
  • とりあえず、結線完了、まだまだですが。

Reply Children