RX631(R5F5631BDDFB)が大変なことになってます

初心者IKUZOです、今基板作成してます、大変なことになってます

アドバイス賜れますでしょうか?

Parents
  • こんにちは
    信号線が交差してますが、交差する箇所は別の層になるのでしょうか?
  • SAさん
    回答ありがとうございます、部品をネットリストでパターン設計へロードして配置、配線を始めたところでして最初の段階で2層です、回路図もパータン配線から変更を加えます、最初から4層とかにするよりも最初は2層にしておいて、後で電源層を追加してから電源ラインをやろうと思います、これはどうなんでしょう、正しい方法とも限りませんが、私が独自にまあ適当にやっている方法ですので、「交差する箇所は別の層になるのでしょうか?」はい、配線層は部品面/半田面にするつもりなのですが、今重なっておりまして頭が「大変」になっております、こんな重なったパターンをやらせると意外と女性のほうが上手かもしれませんね、たぶん毛糸玉とかもつれたりしたひもをほどくのが得意な人にやらせると、すぐにやってしまうかもしれません、なにかコツがありましたら教えていただけませんか。
  • 2017/5/24 8:10 の回路の回答です。これは他人の回路だったの?
    最初の投稿パターンから変更した最新パターンだと思いました。
     
    2017/5/24 9:33 の回路
    メインクロックに使っている水晶は金属缶ですか。他のパターンに当たってますね。
  • 「メインクロックのRdとRsの配線」は図1.13 メインクロック発振子の配線をGND でシールドするパターン例と同じみたいですが、さらに調べてみます、とりあえず修正後

    斜めに配置はよくないですかね。

  • IKUZOさん
    基板設計はアートワークなので、正解はないんですよねー。人それぞれ、アート!
    IKUZOさんは回路設計、アートワーク設計、ソフト設計まですべて一人でできちゃうなんて凄いですね。
    全てを上手くやろうとすると、どこかで矛盾が発生するので、80点ぐらいになるようにほどほどにするといいかもしれませんね。がんばってください。
  • Kirinさん
    アドバイスありがとうございます、全部自分でやって全部不良というかうまくいったためしがありません、「80点ぐらい」はまだ行ってないと思います、ただ自分で回路やってソフトを載せるというのは楽しいです、勝手に改造できますから、チームでやっていると「相談する前になぜ勝手に変更したのだ」と言って怒られます、「また最初から作り直しだよ」とか、それで全部自分でやっているのですが、ボリュームの大きなものを早くやろうとしてもできませんよね、というか会社の考え方でしょうね、数千万の企画をしてどれだけ生産するとか、まあ自分の部署がそんなところではないので、適当にやっております。
  • 確認してみましたら、マニュアルと評価ボード配線とメインクロックのRdとRsの配線がちがうのです

    この発振子を接続する方法間違ってませんか?

  • リカルドさん
    「2017/5/24 8:10 の回路の回答です。これは他人の回路だったの?」これはルネサスエレクトロニクスのr01an1187jj0110_rx63n.pdfでサブクロック回路のデザインガイドから転載したものです、公のものです、
    「2017/5/24 9:33 の回路メインクロックに使っている水晶は金属缶ですか。他のパターンに当たってますね」ですね青で表示されるのが部品面で紫で表示されるのが半田面です、配線は部品面が黄色、半田面が空色ですから水晶の金属缶は半田面(裏側)から刺さっていますのでショートはしません。
  • マニュアルの接続が正しい。
  • リカルドさん

    貴重なご指摘感謝しております、サポートへ確認はしておりませんが、インターネット等で調べるとリカルドさんご指摘のとうりと思いました、

    この資料はウエブからコピーしたものです、他でも大体同じような説明でした、今から回路変更します。

  • メインクロックのRdとRsの配線を変更いたしました

    他にもアドバイス承れましたら幸いです。

  • IKUZOさん
    こんにちはSAです。
    紹介したアプリケーションノートがまさかのパターンミスの様です。
    申し訳ありません。
    アプリケーションノートのサブクロックの配線は帰還抵抗(Rf)ランド無しになってます。
    IKUZOさんのサブクロック発振子の配線でもRf無しの様ですが、問題ないですか?
    発振子の発振に問題なければ必要ないのですが、念のため。
Reply
  • IKUZOさん
    こんにちはSAです。
    紹介したアプリケーションノートがまさかのパターンミスの様です。
    申し訳ありません。
    アプリケーションノートのサブクロックの配線は帰還抵抗(Rf)ランド無しになってます。
    IKUZOさんのサブクロック発振子の配線でもRf無しの様ですが、問題ないですか?
    発振子の発振に問題なければ必要ないのですが、念のため。
Children
  • SAさん
    いつもお世話になっています、へえー「アプリケーションノートがまさかのパターンミス」そういうこともあるのですね、「サブクロックの配線は帰還抵抗(Rf)ランド無し」先日の件で1MΩを入れると発振しなかったように覚えています、評価ボードも1MΩ無しでしたし、どうしようかな、やっぱり一応「帰還抵抗(Rf)」が出来るように改造いたします。
  • >アプリケーションノートのサブクロックの配線は帰還抵抗(Rf)ランド無しになってます。
     
     RX621のマニュアルには、Rfが無い。型番が近いのに内部回路が違うのか?
     統一されていないのは、ルネサス側のミスかも。
     マニュアルを作るとき、あまり考えず何処かからコピーして作ったんじゃないかな。
     SH/3052とRX621のSCIのレジスタ名や説明は殆ど同じだけど、使ってみると違う。
     互換性が無い。コピーして作った感じがする。

  • SAさん

    「帰還抵抗(Rf)」が出来るように改造いたしました、ご親切なアドバイス感謝します。

  • >「サブクロックの配線は帰還抵抗(Rf)ランド無し」先日の件で1MΩを入れると発振しなかったように覚えています、評価ボードも1MΩ無しでしたし、どうしようかな、やっぱり一応「帰還抵抗(Rf)」が出来るように改造いたします。
     
     以前にも書いた様に抵抗を入れる位置が関係すると思います。
  • リカルドさん
    「抵抗を入れる位置が関係する」ということで、今回は1MΩを入れてた方が良い結果になるかもしれませんね、いずれにしても、この基板が出来るのは少し先になりそうです、別の仕事が割り込んできそうですので、基板ができたらいろいろやってみたいですね。
  • リカルドさん
    「SH/3052とRX621のSCIのレジスタ名や説明は殆ど同じだけど、使ってみると違う。
     互換性が無い。コピーして作った感じがする。」面白い。
  • とりあえず、結線完了、まだまだですが。

  • 別の投稿でNoMaYさんご提案の
    M3S-DATFR1データフラッシュドライバ
    www.renesas.com/.../data-flash-driver--m3s-datfr1.html
    ですが、販売店の方から提供していただきました、見ると内容がとても分かりやすいものでした、基板ができるのが楽しみです。