初心者IKUZOです、今基板作成してます、大変なことになってます
アドバイス賜れますでしょうか?
メインクロックのRdとRsの配線を変更いたしました
他にもアドバイス承れましたら幸いです。
>アプリケーションノートのサブクロックの配線は帰還抵抗(Rf)ランド無しになってます。 RX621のマニュアルには、Rfが無い。型番が近いのに内部回路が違うのか? 統一されていないのは、ルネサス側のミスかも。 マニュアルを作るとき、あまり考えず何処かからコピーして作ったんじゃないかな。 SH/3052とRX621のSCIのレジスタ名や説明は殆ど同じだけど、使ってみると違う。 互換性が無い。コピーして作った感じがする。
SAさん
「帰還抵抗(Rf)」が出来るように改造いたしました、ご親切なアドバイス感謝します。
とりあえず、結線完了、まだまだですが。