AWS_OTAデモをビルド後、F0520005:Could not open source file "r_bsp_config.h"発生

初めてのご質問で失礼いたします。

マイコンRX65nで、AWSのOTAを学習しております。

アプリケーションノート(R01AN5549JJ0102)通り、2.2.④(aws_demos.motをビルドする)まで進んだ結果、下記のエラーが発生しまして、解決方法をご教示頂ければ幸いです。

条件:e2 studio Version: 2022-07 (22.7.0)

インプットしたデモ:

RTOSバージョン指定:v202107.00-rx-1.0.1

ツールチェン:Renesas CCRX(バージョン:v3.04.00)

Parents Reply Children
  • shimataさん、ご助言いただきありがとうございます。MingFです(すみません、前のアカウントがログインできなくなり、別のアカウントで失礼します)

    ワークスペースのパス変更を試みてみます。
    動画をご参考させていただきます。

  • MingFさん、こんにちは。NoMaYです。

    パスの長さ(2.1.④のところでフォルダのパスにD:\(もしくはC:\)を指定するとビルド出来るのか)の件、その後、何か進展はありましたでしょうか?

    また、インクルードファイルがある筈のフォルダの中身が空だった件、上記指定でビルド出来るようになったとして、そのフォルダの中身はどんな状態でしたでしょうか?その場合でも同様に空だった?その場合には中身が入っていた?といったことが気になっています。

  • NoMaYさん、こんにちは。
    MingFです。

    報告遅れてしまい申し訳ありません。

    前回インクルードフォルダの中身が空だった件は、現在、一個古いバージョンの202012_1.0.1を使っています。いくつかのaws_demoバージョンを確認したところ、最新のバージョン202107(直接ビルド不可)のみ発生していることを確認できました。

    現在の進捗は2-2のセクション設定を何とか通った後の【RX65N-RSK のフラッシュ ROM を消去します】のところまで行きまして、ただし、消去しようとすると【シーケンサエラー】が発生しました。昨日にe2studioのデバッグ機能を利用し、何とか消去することができましたというところです。

    以上です。よろしくお願いします。