初めてのご質問で失礼いたします。
マイコンRX65nで、AWSのOTAを学習しております。
アプリケーションノート(R01AN5549JJ0102)通り、2.2.④(aws_demos.motをビルドする)まで進んだ結果、下記のエラーが発生しまして、解決方法をご教示頂ければ幸いです。
条件:e2 studio Version: 2022-07 (22.7.0)
インプットしたデモ:
RTOSバージョン指定:v202107.00-rx-1.0.1
ツールチェン:Renesas CCRX(バージョン:v3.04.00)
MingFさん
NoMaYさんも触れていますが、ファイルパスに問題があると出るビルドエラーかと思います。
以下のチュートリアル動画(3:12)あたりでもファイルパスが長いとビルドに成功しないと言っています。
ワークスペース作成時のフォルダパスを短くしてみてください。
https://youtu.be/ylGbX33LKac?list=PLgUXqPkOStPtIZaWXZIGf9H8dZZJrKlxz&t=192
shimataさん、ご助言いただきありがとうございます。MingFです(すみません、前のアカウントがログインできなくなり、別のアカウントで失礼します)
ワークスペースのパス変更を試みてみます。動画をご参考させていただきます。
MingFさん、こんにちは。NoMaYです。パスの長さ(2.1.④のところでフォルダのパスにD:\(もしくはC:\)を指定するとビルド出来るのか)の件、その後、何か進展はありましたでしょうか?また、インクルードファイルがある筈のフォルダの中身が空だった件、上記指定でビルド出来るようになったとして、そのフォルダの中身はどんな状態でしたでしょうか?その場合でも同様に空だった?その場合には中身が入っていた?といったことが気になっています。
NoMaYさん、こんにちは。MingFです。
報告遅れてしまい申し訳ありません。
前回インクルードフォルダの中身が空だった件は、現在、一個古いバージョンの202012_1.0.1を使っています。いくつかのaws_demoバージョンを確認したところ、最新のバージョン202107(直接ビルド不可)のみ発生していることを確認できました。
現在の進捗は2-2のセクション設定を何とか通った後の【RX65N-RSK のフラッシュ ROM を消去します】のところまで行きまして、ただし、消去しようとすると【シーケンサエラー】が発生しました。昨日にe2studioのデバッグ機能を利用し、何とか消去することができましたというところです。
以上です。よろしくお願いします。