初めてのご質問で失礼いたします。
マイコンRX65nで、AWSのOTAを学習しております。
アプリケーションノート(R01AN5549JJ0102)通り、2.2.④(aws_demos.motをビルドする)まで進んだ結果、下記のエラーが発生しまして、解決方法をご教示頂ければ幸いです。
条件:e2 studio Version: 2022-07 (22.7.0)
インプットしたデモ:
RTOSバージョン指定:v202107.00-rx-1.0.1
ツールチェン:Renesas CCRX(バージョン:v3.04.00)
MingFさん、こんにちは。NoMaYです。すみませんが、以下のスレッドを参考にして、aws_demosプロジェクトの.projectファイルと.cprojectファイルを頂けないでしょうか?なぜなら、自分で試してみて気付いたのですが、最新のプロジェクトではrx_driver_package/v133が使用されていたのですが、投稿されていたそちらの画面コピーではrx_driver_package/v132が使用されていて、事態を把握するのに、まずこの2つのファイルの内容を見たいと考えたからです。お願い出来ますでしょうか?質問/相談のリプライで.projctファイル/.cprojectファイル/○○○.scfgファイルを送って欲しいと言われたらcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/beginners/f/002-2095199602/9502/projct-cproject-scfg以下、自分で試してみた時のe2 studioの画面コピーです。(まだ、手順2.2.①を実施する前に、試しにビルドしたものです。)[追記]ちなみに、手順2.2.①を実施しようにも、ソースとアプリケーションノートが違い過ぎて、困惑中です、、、RXファミリ RX65NにおけるAmazon Web Servicesを利用したFreeRTOS OTAの実現方法www.renesas.com/jp/ja/document/apn/rx-family-how-implement-freertos-ota-using-amazon-web-services-rx65n-rev102#page=24