E2LiteとRXマイコンを接続しようとしているのですが、スクショのようなエラーが出てしまいます。原因を特定できず困っています。お知恵をお貸し頂きたいです。
マイコン:RX231(R5F52318ADNE)エミュレータ:E2 Lite開発環境:e2 Studio接続方法:FINE
以下、回路図と設定のスクショを張り付けます。また、別スレッドで指摘されていたFINEの抵抗を1kΩとしても変化はありませんでした。
(+) RX651、エミュレータからターゲットデバイスに接続できない - Forum - RX MCU - Renesas Community
別スレッドの指摘に沿って確認しました。
(A) リセット信号は解除されている気配があるか? : 電源を入れるとエミュレータのRESETランプが一瞬点灯して消えるのでできていると思います。
①基盤側の電源OFF、E2接続時
FINED:LOWRES#:LOW
②基盤側の電源ON、E2切断時
FINED:HIGH(5V)RES#:HIGH(5V)
③基盤側の電源ON、E2接続時
FINED:約0.8VRES#:約1.6V