こんにちは。NoMaYです。以下はCS+の不具合ではないかと思います。RL78のコード生成機能とmtpjファイルに関するものです。● mtpjファイルを開き、“コード生成せず”にmtpjファイルを保存すると、コード生成カテゴリに関する重要なGUIDエントリがmtpjファイルから消失する○ そして、その状態になったmtpjファイルを他のPCで(?)開き、“コード生成する”と、ファイルツリーに空の“コード生成カテゴリ”が出来てしまう詳細については以下のスレッドに投稿しました。「コード生成」カテゴリについてjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/8138/thread/42415#42415
こんにちは。NoMaYです。バグでは無いのですけれども、以下のスレッドに関わって、以下のようなことが思い浮かびました。マイコンの書き込みが行えない (RX231:R5F52318ADNE)community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/mcu-mpu/rx/f/forum5/9879/rx231-r5f52318adne思い浮かんだこと:以下のドキュメントに以下についても記載して欲しい。・ 新しく発売されたE2Liteエミュレータ/E2エミュレータについても記載が欲しいなぁ・ FINEのことは1箇所だけ記載があるが、もうすこし詳しい記載があれば良いなぁオンチップデバッギングエミュレータE1/E20 CubeSuite+トラブルシューティングガイド(RX600,RX200 シリーズ対応)R20AN0193JJ0100 Rev.1.00 Pages 22 2012.08.07www.renesas.com/jp/ja/document/apn/chip-debugging-emulator-e1e20-application-note-cubesuite-troubleshooting-guide-rx600-rx200-series