こんにちは。NoMaYです。以下はCS+の不具合ではないかと思います。RL78のコード生成機能とmtpjファイルに関するものです。● mtpjファイルを開き、“コード生成せず”にmtpjファイルを保存すると、コード生成カテゴリに関する重要なGUIDエントリがmtpjファイルから消失する○ そして、その状態になったmtpjファイルを他のPCで(?)開き、“コード生成する”と、ファイルツリーに空の“コード生成カテゴリ”が出来てしまう詳細については以下のスレッドに投稿しました。「コード生成」カテゴリについてjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/8138/thread/42415#42415
こんにちは。NoMaYです。記録ということでは以下も一緒に挙げておいてはどうかなと思いましたので。CS+とCC-RX(V3.04)の組み合わせでバグ発生japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/7902/cs-cc-rx-v3-04/41148#41148
NoMaYさん
シェルティです、こんにちは。
本件ツール部門に調査依頼かけました。進捗ありましたらまた書き込みます。
種々解析いただき、大変助かります。
以上です
こんにちは。NoMaYです。記録ということで、先日、Windowsの文字コードの設定によってはワンポイントアドバイスの表示が文字化けしてしまう、という話がありました。詳細は以下のスレッドに投稿されています。CS+ for CC V8.07.00 「ワン・ポイント・アドバイス」の文字化けjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/002-2095199602/8223/cs-for-cc-v8-07-00
こんにちは。NoMaYです。不具合ではないのですが、CS+の64ビット版はリリースされたのでしょうか、、、(私は64ビット版が欲しいわけではないですけれども、、、)自分の記憶では、割と以前から64ビット版と思しき.exeが含まれているようでしたが、64ビット版をリリースしましたというアナウンスは無かったように思います。他方で、次期バージョンから64ビット版のみになりますというツールニュースがありましたが、以下のウェブページを見てもそのような記載がないです。どうなったのだろうと気になったのです。tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs_plus/CSP_for_CC_List.html
こんにちは。NoMaYです。以下はCS+のバグではないかと思います。CC-RXでC++ソースを記述した場合のものです。(1) C++ソースにおいてブロック内ローカル変数をローカル変数ウィンドウやウォッチウィンドウで見ることが出来ない(Cソースでは可)(2) tryブロックやcatchブロックに関しても同様である詳細については以下のスレッドに投稿しました。try内宣言ローカル変数のウォッチcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/9612/try/46953#46953
こんにちは。NoMaYです。バグでは無いのですけれども、以下のスレッドに関わって、以下のようなことが思い浮かびました。マイコンの書き込みが行えない (RX231:R5F52318ADNE)community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/mcu-mpu/rx/f/forum5/9879/rx231-r5f52318adne思い浮かんだこと:以下のドキュメントに以下についても記載して欲しい。・ 新しく発売されたE2Liteエミュレータ/E2エミュレータについても記載が欲しいなぁ・ FINEのことは1箇所だけ記載があるが、もうすこし詳しい記載があれば良いなぁオンチップデバッギングエミュレータE1/E20 CubeSuite+トラブルシューティングガイド(RX600,RX200 シリーズ対応)R20AN0193JJ0100 Rev.1.00 Pages 22 2012.08.07www.renesas.com/jp/ja/document/apn/chip-debugging-emulator-e1e20-application-note-cubesuite-troubleshooting-guide-rx600-rx200-series