こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたら、ルネサスさんからRXマイコンの低価格ボードが出たことを知りました。でも、サンプルプログラムがe2 studioプロジェクト版しか無いようなのでCS+プロジェクトに変換して後で投稿してみようと思います。(もっとも、ボードが無くて動作確認は出来ないので、MOTファイルが同一になるようにしてみるところまでですが、、、) 30米ドル程らしいので3千円ちょっとぐらいかな。拡充を続ける32ビットマイコン「RXファミリ」を容易に導入できるターゲットボードを発売~家電製品、ビル用および産業用オートメーション機器向けなどに、「RX65N」「RX130」「RX231」用を用意。組み込み開発のスタートを支援~www.renesas.com/ja-jp/.../news20180219.htmlTarget Board for RX family 製品ページwww.renesas.com/ja-jp/.../rx-family-target-board.html
> RX140ですが、広報されていましたね。
4か月前に GCC for Renesas 8.3.0.202102-GNURX の更新情報に記載されてた謎の製品ですね。
https://llvm-gcc-renesas.com/ja/the-renesas-rx-toolchain-receives-an-update-today/
> GCC for Renesas 8.3.0.202102-GNURX (Windows | Linux)
> [GCC] [Improvement] The RX140 CPU type is now supported.
こんにちは。NoMaYです。TB-RX66Nが、いつの間にか、発売されていますね。マルツオンラインさんでの価格は税抜き2999円。あと1円で送料(500円(税抜き))が無料。かなりの確率で送料以上のお値段のものを買ってしまいそうです。ちなみに、搭載されているRX66Nですが、ROM 4MB、RAM 1MB、Data Flash 32KB、のものだそうです。TB-RX66N(これも回路図を見るとPmod タイプ6Aのコネクタが標準実装ですね。)www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rtk5rx66n0c00000bj-target-board-rx66nTarget Board for RX family 製品ページwww.renesas.com/ja-jp/products/software-tools/boards-and-kits/cpu-mpu-boards/rx-family-target-board.html
こんにちは。NoMaYです。以下のスレッドに関わって気付いたのですが、TB-RX671とTB-RX66Nのユーザーズマニュアルの記載に、以下のe2 studioのデバッグ設定に関する情報が漏れていますね。(実は、CS+でも文面としては漏れていることに変わりはないのですが、幸運にも情報としては画面コピーがFINEになっていたのでした。)● デバッグするにはJTAGではなくFINEを選択しなければならない漏れた理由の推測ですが、以下の画面コピーの通り、TB-RX65Nではその旨の記載があるのですが、同時発売されたTB-RX231とTB-RX130ではマイコンがFINEのみをサポートしていたので記載が無く、更に続くTB-RX23WとTB-RX23W-moduleも同様なので記載無し品の画面コピーを流用していたところへ、TB-RX671とTB-RX66Nでは記載無し品の画面コピーを流用してはいけなかった(なぜならデフォルトはJTAGだから)のにも関わらず、うっかりやってしまった、のではないかなと推測しています。以下、関わったスレッドへの投稿です。Target Board for RX66Nの書き込みでエラーjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum5/8169/target-board-for-rx66n/42164#42164以下、ユーザーズマニュアルのチェック結果です。
TB-RX65N OKTB-RX231 - (マイコンがFINEのみをサポート)TB-RX130 - (マイコンがFINEのみをサポート)TB-RX23W - (マイコンがFINEのみをサポート)TB-RX23W-module - (マイコンがFINEのみをサポート)TB-RX671 NGTB-RX140 - (マイコンがFINEのみをサポート)TB-RX66N NG
以下、リンクのメモです。RX-Family-Target-Board 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx-family-target-board-target-board-rx-family以下、ユーザーズマニュアルの画面コピーです。TB-RX65N: OKTB-RX231: - (マイコンがFINEのみをサポート)TB-RX671: NGTB-RX66N: NG
こんにちは。NoMaYです。以下のスレッドにて、マルツさんがマイコン全般の取り扱いに関して方針を変更したらしい、というのは知っていたのですが、先月初めに広報されたRX660も、TB-RX660はどうかと様子を伺っていましたけれども、結局、取り扱いがありませんでした。(TB-RX66Nは一度は取り扱いがありましたが、、、) 個人ユーザはどこから買うのが良いのかなぁ、、、マルツさんがRenesasマイコンの取り扱いを縮小?community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/mcu-mpu/rx/f/forum5/7801/renesas/40766#40766更に、他のTBボードや、RL78/G14 Fast Prototyping Boardも、販売終了(取り扱い終了)ですし、、、
NoMaYさん、こんにちは。yasです。
この書き込みを参考に実際に試してみました。
まずはパターンカットをして、外部電源での動作ができることを確認しました。
実際にパターンカットした状況は以下です。
パターンカットに関しては裏面においてDREMELのリュータで削りました。
次に、e2studioでプログラムを書き決めるように紹介いただいた接続にしました。
これでプログラム書き込みができました。
情報ありがとうございました。
こんにちは。NoMaYです。> マルツさん ...TB-RX660はどうかと様子を伺っていましたけれども、結局、取り扱いがありませんでした。Digi-Keyで取り扱っているものをマルツさん経由で輸入したものを購入するルートは復活しそうかも?もっとも、今現在は、Digi-Keyでの在庫は0のようでした。RX660 TARGET BOARD【RTK5RX6600C00000BJ】www.marutsu.co.jp/pc/i/42414834/[追記]ところで、以下のEE Times Japan 村尾氏のルネサスCEO 柴田氏の記事内にはちょっと気になる文言もありますけれども、、、低価格ボードなんて、速く成長する顧客、成長のポテンシャルが大きい顧客、とかは買ったりしないよね、とかだったり、とか?、、、「2030年に時価総額6倍を目指す」 ルネサスCEO2022年09月29日 09時30分 公開 [村尾麻悠子,EE Times Japan]eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2209/29/news066.html「柴田氏は、長期的な成長戦略として、3つの軸「成長に対する、より強い意識」「ソリューションフォーカス(=デバイスからソリューションへの移行)」「ユーザーエクスペリエンスの強化」と、それらの軸を生かすための4つの土台「多様性」「ファブライト化」「ルネサス・カルチャー(企業文化)」「ESG(環境・社会・ガバナンス)」を掲げた。」「「成長に対する、より強い意識」に関わる取り組みとして、2022年前半、ルネサスは組織変更を行った。「より速く成長する顧客、ロングテールで伸びる顧客(成長のポテンシャルが大きい顧客)をそれぞれ追うための組織変更を行った。この組織変更を含め、さまざまな取り組みを行っている結果、成長が速い市場/顧客でのデザインインが、過去数年間で大きく伸びている」(柴田氏)」