LinuxでUSBメモリをアクセスするとスキャンしますか?って聞かれます

LinuxでWindows7でフォーマットしたUSBメモリやSDカードを使用して
再びWindowsパソコンに戻すと「スキャンしますか?」というメッセージが出ます。

スキャンしても、しなくても特段問題なさそうですけど
なぜこの表示がでるんでしょうか?

一応以下のコマンドでマウントしてます。
mount -t vfat /dev/sda1 /media

気持ち悪いので毎回スキャンしてますけども。。。

Parents
  • Kirinさん
    ほやです。

    あまり遭遇しませんが、Windowsの世界ではこの手の「修復」が初期化になってしまう場合があり実際痛い目にも逢っているので、私の場合は「スキャンしないで続行」を迷わず選ぶことにしています。

    真面目にunmountしていてもメッセージが出る場合は、一旦Windowsに挿してから「安全に取り外す」をやってやれば解消できる事も多いみたいですよ。
  • ほやさん
    unmountしてもrebootしても、Linuxで操作したメディアをWindowsに持ってくるとメッセージが出ます。
    そしてWinodwsでスキャンしない限り、Windowsで新しいファイルを書き込んでも、アドバイスのあった「安全に取り外し」してもダメなようです。
    スキャンすることでどこにフラグが付くんですかねー。
  • Kirinさん

    ほやです。
    > どこにフラグが付くんですかねー
    たぶんこれです→ https://www.raymond.cc/blog/manually-reset-or-clear-dirty-bit-in-windows-without-chkdsk/

  • ほやさん
    情報ありがとうございます。
    まさかボリュームを使って管理していたとは、脱帽ものですね。

     

    ps
    >どこにフラグが付くんですかねー
    これはタイポで、ホントは「どこかに」のつもりでした。
    こんなつぶやきに答えてくれたほやさんすごい!

Reply
  • ほやさん
    情報ありがとうございます。
    まさかボリュームを使って管理していたとは、脱帽ものですね。

     

    ps
    >どこにフラグが付くんですかねー
    これはタイポで、ホントは「どこかに」のつもりでした。
    こんなつぶやきに答えてくれたほやさんすごい!

Children
  • わわいです
    おー、やっぱしMBRですか。。
    前述のフロッピー云々は、たとえ書き込みしていなくとも、Windows上でマウントするだけで書き換えてしまっていましたね。
    今になってこの動作の意味がわかるとわ。。

    #んで、別のマシンのOSがMBRをチェックしていてエラーで落ちると
  • そうそう、思い出しました、工業用の高信頼度のSDカードの場合です、Kirinさんと同じ症状でした、
  • わわいさん
    互換性ありませんねー(^^;
    そういえば、フロッピーには1MBなのにライトプロテクトノッチがついてました。MBR書き換え対策に便利ですね?!
  • IKUZOさん
    高信頼性のSD使われてます?
    「信頼性」があるだけで高くて納期が掛かるんですよねー。
  • Kirinさん
    私が購入するのは、一番安いようなものですが、ほかの人が購入してソフト更新してほしいと持参したもので、おかしいいな、PC挿入するとスキャンするように要求して、スキャン後異常なしで、またPC挿入するとスキャンするように要求します、聞いてみると安物の粗悪品ではなく、高価な高信頼性の工業用のものだそうです。
  • IKUZOさん
    うーん。工業用も通常品もフォーマットすれば違いはないはずですけれども、IKUZOさんのところで使われているSDは何か特殊な拡張機能がはいっているんですかね?

  • Kirinさん
    後で考えるのに、設備の方でラズベリパイか何かで、先に製作していたようで、それがなかなか出来ないので、私の方に依頼が来たらしくて、そこで使用していたSDカードを持って来ていたらしいです、ですからKirinさんと同じように、ラズベリパイでフォーマットしたものを持って来ていた可能性があります。
  • IKUZOさん
    それなら納得です^^