LinuxでWindows7でフォーマットしたUSBメモリやSDカードを使用して再びWindowsパソコンに戻すと「スキャンしますか?」というメッセージが出ます。
スキャンしても、しなくても特段問題なさそうですけどなぜこの表示がでるんでしょうか?
一応以下のコマンドでマウントしてます。mount -t vfat /dev/sda1 /media
気持ち悪いので毎回スキャンしてますけども。。。
IKUZOさん
そうなんです。Linuxなんです。
Windowsで書き込み中に抜いたり、正常に操作しないと出ることもあるので、 このメッセージが出ると、何かいけない状態になっているのかなと、ドキドキしちゃいますよね。
Linuxではこの手のメッセージは見たことないので、Windowsだけの問題?!
Kirinさん
ほやです。> どこにフラグが付くんですかねーたぶんこれです→ https://www.raymond.cc/blog/manually-reset-or-clear-dirty-bit-in-windows-without-chkdsk/
ほやさん 情報ありがとうございます。 まさかボリュームを使って管理していたとは、脱帽ものですね。
ps >どこにフラグが付くんですかねー これはタイポで、ホントは「どこかに」のつもりでした。こんなつぶやきに答えてくれたほやさんすごい!