rsv 様コメントありがとうございます。技術問合せ窓口へ問合せました。結果、以下の情報を得ました。・各種レジスタの初期設定は主にresetprg.c で行われる。・スマートコンフィグレータを使用した場合、その設定値に従ってレジスタ値の初期設定を行う。(mcu_init.c や他のファイルにて)・スマートコンフィグレータで設定される箇所に対応するソースコードはBSP(Board Support Package)と呼ばれる。・BSPのマニュアルhttps://www.renesas.com/jp/ja/document…
你好,
可以尝试下将头文件目录复制到src目录下
技術問合せにて、以下のサンプルプログラムを紹介いただきました。念のため展開します。
https://www.renesas.com/jp/ja/document/scd/rx-family-sample-program-using-usb-host-mass-storage-class-driver-hmsc-communicate-usb-msc-device
LEDのBlinkyコードや各モジュールのサンプルプログラムを実行しており、初めは意図通りに動作できていたのですが、途中から下記のエラーが出てしまい、実行できなくなってしまいました。
何か特別な操作をしてはいません。
Break at address "0x10005c" with no debug information available, or outside of program code.
”0x10005c”を検索すると下記の記述がありました。…
お世話になっております。
とあるサンプルプログラム(ライブラリ)を使うため、その要件である「r_rsci_rx」を追加したいのですが、Shoji Yamamoto 様のおっしゃるように
r_emwin_rxを追加 → LCD interfaceをLCD_IF_RSPIにする
…で「通信にr_rspi_rxが追加」がされません。
今回は CS+ を使っているのですが、CS+ では別の手順が必要になるのでしょうか。
問題のライブラリでは RXFIX モジュールを使用しているということで…
您好,想請問一下在e2studio這個要去哪裡設定才能看隨時更新的值?我有開啟real time的設定,但是我執行時值不會顯示,當我結束時值才會跑出來,想問一下這個的問題在哪裡? 執行 結束執行
基本的な質問ですみません。
e2studio でサンプルコード(プロジェクト)をインポートして
動かそうとしています。
スマートコンフィグレータを表示させたいのですが、
表示されてくれません。
ウィンドウ>バースペクティブ>バースペクティブを開く>その他
>スマート・コンフィグレータ>「開く」
と操作するとグレーの画面が広がるだけです。
「C/C++」にするとLCDワークフローやコンソールスマート・マニュアル、
MCU/MPUパッケージなどが表示されますが、
「スマート・コンフィグレータ」を選ぶ…
お世話になります。
e2studioのバージョンは23.7.0です。メモリーを確認しているときにメモリを1バイトずつ確認するために 右クリック→フォーマット→列サイズ変更→OKといった順に設定しています。その過程の中の「フォーマット」で表示される画面には「デフォルトとして保存」という項目がありますが、チェックしてもデフォルトとして保存されません。もしかしたらバージョンの問題かもしれませんが、デフォルト設定できないようになっています。もし「デフォルトとして保存」が本来できるようでしたら原因を教えてほしいです…
e2studio でサンプルプログラムを動かそうとしています。
サンプルプログラムのアプリケーションノートには
Linker:
-noprelink -output="△△.abs" -form=absolute -nomessage -vect=_undefined_interrupt_source_isr -list=△△.map -nooptimize -rom=D=R,D_1=R_1,D_2=R_2 -nologo
とありますが、
インポートしたサンプルプログラムのプロパティ…
E2studioを勉強し始めたのですが、「Debugモード」と「Releaseモード」の違いが良く分かりません。もちろん「リリース」と「デバッグ」の言葉の意味は理解しておりますが、E2studioにおいてどのような機能の違いがこれら2つのモードにあるのかが分かりません。詳しい方に簡単に説明頂けると助かります。または、このページを見たら分かるという情報でも大丈夫です。