Da14531 codeless安全配对模式

我通过设置sec_pair_mode来改变安全配对模式,可以实现连接时需要PIN密码进行配对连接,但是每次codeless设备重新上电都需要输入密码配对,有没有方法在不改密码的情况下只配对一次?

Parents Reply Children
  • Hi JH_Renesas,

    我想知道DA14531MOD的Flash哪些地址可以用于给用户存储数据,我在你们的资料中只找到Macronix MX25R2035相关信息,没有P25Q11U的信息,据我所知DA14531MOD使用的是P25Q11U

    Thanks,

    Mund

  • Hi Mund,

    DA14531MOD 的flash 是1MB的。

    1,如果你需要OTA功能,参考这里的例程,用户数据可以存储在 Product Header后面。

    SUOTA APP - DA14531 ota development - Bluetooth Low Energy - Wireless Connectivity - Renesas Engineering Community

    2,如果不需要OTA功能,数据可以存在最后一个4K sector 0x1F000-0x20000, 如果4K不够可以继续向上申请。并且适当调整 默认绑定信息的存储位置。

    BR,

    JH_Renesas

  • Hi JH_Renesas,

    我尝试按照你提供的方法进行测试,还是没有解决问题,我使用SmartSnippets toolbox软件查看flash数据,发现AT+CHGBNDP=1,1指令,没有保存绑定数据到flash。

    我还遇到了其它问题:

    1.SEC=1,建立连接时需要点击两次进行配对,第二次才输入密码(我用其它的蓝牙设备不需要配对两次),请问可以只有第二个弹窗吗

    2.在输入密码弹窗如果点击取消按钮,蓝牙设备还处于连接中,并没有立即断开连接,请问怎么立即断开连接。

    Thanks,

    Mund

  • Hi Mund,

    麻烦确认一下这个参数,连接时需要输入密码