Da14531 codeless安全配对模式

我通过设置sec_pair_mode来改变安全配对模式,可以实现连接时需要PIN密码进行配对连接,但是每次codeless设备重新上电都需要输入密码配对,有没有方法在不改密码的情况下只配对一次?

Parents Reply
  • Hi JH_Renesas,

    我尝试按照你提供的方法进行测试,还是没有解决问题,我使用SmartSnippets toolbox软件查看flash数据,发现AT+CHGBNDP=1,1指令,没有保存绑定数据到flash。

    我还遇到了其它问题:

    1.SEC=1,建立连接时需要点击两次进行配对,第二次才输入密码(我用其它的蓝牙设备不需要配对两次),请问可以只有第二个弹窗吗

    2.在输入密码弹窗如果点击取消按钮,蓝牙设备还处于连接中,并没有立即断开连接,请问怎么立即断开连接。

    Thanks,

    Mund

Children