こんにちは。NoMaYです。RL78/G23-64p Fast Prototyping Board の LLVM-RL78 & C++ & RL78スマートコンフィグレータ & FreeRTOS という組み合わせのサンプルプログラム(e2 studioプロジェクト)です。(サンプルプログラム置き場とGitHubにも置いています。) 現在、以下のものがあります。なお、C++と言っても、以前に投稿したTB-RX65N/RX130/RX231(とRX72N Envision Kit)でのCS+のサンプルプログラムのCソースコードと内容は殆ど同じだったり、また、FreeRTOSと言っても、メインタスクを1つ作っているだけだったり、というものです。(今回、FreeRTOSのLLVM-RL78ポートレイヤは独自対応版(野良犬ならぬ野良ポートレイヤです)、FreeRTOSのカーネルソースはV10.4.4、となっています。)サンプルプログラム置き場japan.renesasrulz.com/cafe_rene/m/sample_program/467GitHubのリポジトリgithub.com/NoMaY-jp/RL78_SmartConfigurator_examples_RL78FPB_LLVMRL78/tree/cafe_reneシミュレータデバッガコンソール出力シリアルコンソール出力シリアルコンソール入力シリアルコンソール入力確認シリアルコンソールのサンプルプログラムはボード上のFT232RQに接続されたUART0になっていますが、同じくボード上のFT232RQを使用するCOMPort通信デバッグ機能とは競合しますので、シリアルコンソールのサンプルプログラムではCOMPort通信デバッグは出来ません。ボード上のFT232RQに関しては、以下のスレッドに投稿したように設定を変更することで、動作を速くしたり面倒を減らしたり、ということが出来ます。RL78/G23 Fast Prototyping Boardを買いましたjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum18/7087/rl78-g23-fast-prototyping-board/38050#38050japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum18/7087/rl78-g23-fast-prototyping-board/39403#39403以下、サンプルプログラムの例です。シミュレータデバッガコンソール出力シリアルコンソール出力00_SimDebuggerConsole_printf/10_SerialConsole_printf/
void main_task(void *pvParameters){ INTERNAL_NOT_USED(pvParameters); LED0 = LED_ON; for (;;) { printf( "Hello World\r\n" ); vTaskDelay( pdMS_TO_TICKS( 1000 ) ); LED0 = ~LED0; vTaskDelay( pdMS_TO_TICKS( 1000 ) ); LED0 = ~LED0; } /* vTaskDelete(NULL); */}
実行例:
こんにちは。NoMaYです。前の投稿のアセンブルエラーの件が修正されているとのことなので、アップデートしたところ(10.0.0.202212→10.0.0.202301)、くだんのアセンブルエラーは発生しなくなりましたけれども、今度は画面コピーのとおりリンクエラーが発生してしまいビルド出来ません。明日、もう少し追ってみます。リンクエラーメッセージ:
ld.lld: error: ../src/FreeRTOS/Source/portable/Renesas/LLVMRL78\portasm.S:96:(.text+0x23): relocation R_RL78_DIR8U out of range: 17419 is not in [0, 255]ld.lld: error: ../src/FreeRTOS/Source/portable/Renesas/LLVMRL78\portasm.S:96:(.text+0x24): relocation R_RL78_DIR8U out of range: 1034738 is not in [0, 255]
以下、e2 studioの画面コピーです。LLVM for Renesas RL78 10.0.0.202301 → NG