リモコン基板が・・・

やっちゃいました。
リモコン基板なのに、スイッチのところのカーボン抵抗をミスりました。
本来なら、
基板、パターン、レジスト、カーボン、シルクの順にならないといけないのに、
基板、パターン、カーボン、レジスト、シルクの順になってしまい
カーボンのところが絶縁されてスイッチを押しても導通しませんorz

さっそく版の順番を入れ替えて再作ですT_T

赤外線リモコンって、発光ダイオードの消費電流が大きい(1A超)ので
マイコン周りが低消費でも、あんまり効果ないんですよね・・・・。
リモコンの使用頻度が低いと低いで、待機電力が低いと電池長持ちしますけど、フレッチ腐食がおきるので、定期的に電池をコロコロしないといけなかったりするんですよねー。

Parents
  • チョコです。
    ご愁傷様です。
    >発光ダイオードの消費電流が大きい(1A超)ので
    かなり大きすぎるような気がします。数百mA程度ならよく聞いたことはありますが。
    また,DC的に流すのではなく,38kHz~40kHzのキャリヤにして,キャリヤも出てない
    期間もあるので,平均すると結構下がるのではないかと思います。
  • チョコさん
    コメントありがとうございます。
    正確に書くと電池が新品の時のピーク電流が350mA×3個(方向)です。
    動作中はOFF期間のほうが長くなってますから平均電流は1/3くらいですかね。

    そういえばリモコン受信側が搭載されたuPD789488とか昔お世話になりましたねー。

  • IKUZOさん
    砂消しとかで削っても、カーボーンなら若干表面削れても問題なさそうですね。
    リモコンは持つ角度で感度が変ってきちゃうので、LEDをいっぱいで対応すればストレスなくていいと思います^^

    そういう意味では無線のほうが全方位で低消費電力かも知れません。コストがあえば。

  • Kirinさん
    T.Iですが、「無線の」を使用したことがあります、かなり低コストで、良かったです。
  • IKUZOさん
    あれですね。タッチセンサーの例のマイコン^^
    カーボーン基板もそろそろ終わりですかね。
  • チョコです。

    >液晶がなければ4bitで充分
    17Kには,LCDコントローラ内蔵のリモコン用もあったと思いましたが。

    >最近4bitマイコンって聞かないですね。
    4ビットのリモコン用ICは「価格がきつくて」との話を聞いたことがあります(ました)。
    リモコンそのものが100円ショップで200円程度で売っているくらいなので,部品代は・・・

    >パッケージがごっついですけど
    その段階で,パスですね(検索対象からはずれます)。
  • Kirinさん
    タッチセンサー?ですか、わたくしが前にやったのはリモコン用のeZ430-RF2500前のものですから、今もやっているかどうかわかりませんが、タッチセンサーというのはキャパでみるのでしょう、アナデバとかでやっているのは聞いたことはあります。
  • ルネサスマイコンでRL78で無線リモコン用のものがあるのですか?

  • IKUZOさん
    はいタッチセンサーはキャパですね。特許も切れたことですし自由に応用可能です。
    ルネサスでもいろいろラインナップありますよー
  • IKUZOさん
    1チップ製品では無線+リモコンはないみたいですねー。
  • チョコさん
    確かに、ビット数が小さいと廉価品に感じられますね^^;
    100円ショップはすごいと思います。うちの会社じゃどんなにがんばって100円ショップに卸せるような商品は作れませんから。。。。

     

    そうそう17Kマイコンは結構長生きで、78K0コアになって、uPD178かとおもいきや179になってましたね。

  • チョコです。
    178Kや179Kは使用しているコアや分野で名前を変えているようで,なかなか,ついていけません。
    かなりセミカスタム色が濃いような分野向けの製品なので,使ったことは無いですが。
Reply
  • チョコです。
    178Kや179Kは使用しているコアや分野で名前を変えているようで,なかなか,ついていけません。
    かなりセミカスタム色が濃いような分野向けの製品なので,使ったことは無いですが。
Children
  • カスタム品はできないですから、提案です、マッチしていれば、ヒットします。
  • 懐かしチップの名前が出てきましたね!!!17K ramのインデックス操作が面白く、カーラジオのチューナーなどのプリセット値保存には、優れもののアドレッシングでした。さすがにアセンブラでは、大変だったので、Cを使えるために、CPUコアを、変更して78K0sを後継機種にとか、78K0コアで、IOを引き継いだりしたものですね。