こんにちは。NoMaYです。別スレッドでRL78 nextに関して長期に書いていたわけですし、買ったなら黙っているのもアレかな、と思いましたので投稿します。RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたねjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum13/6192/renesas-strategy-update/37890#37890ボードの形状は、まるっきりArduino、ですね。また、ボードのUMに書かれていたのですが、将来、Arduino IDEでもボードをサポートする予定らしいです。また、RL78/G13,14,11,10,12のようにCS+でシミュレータGUIが起動しましたね。まだ、空のコードしか作ってないのと、あと、CS+をインストールしてもRL78/G23シミュレータのリリースノートが含まれていなかったので、ちょっと五分五分の可能性?、というところですが、内蔵周辺機能のシミュレーションが出来るかも知れません。また、上のスレッドでもFujitaさんが書かれていましたが、従来のRX231によるオンボードエミュレータではなくて、USB−シリアル変換チップ(FT232RQ)によるオンボードエミュレータに変更されてました。これで、RFPでのプログラミングと、CS+/e2 studioでのデバッグと、ターミナルソフト(TeraTermなど)によるUART通信と、これら3つのことが出来るみたいです。(きっと、これらは排他使用かな、と思います。)
チョコです。
やっと、ボードを入手して、環境を構築しました。
コード生成に慣れていたので、SCは慣れるまで少しかかりそうです。
SCでは、コード生成ではできなかった割り込みで使用するレジスタバンクを設定できるようです。
最低限のプログラムでLチカを作ってみました。
タイマを2本使って、250msと500msのインターバル・タイマを設定し、そこでLEDを反転させるだけです。
main関数も初期化後は…
NoMaYさん
シェルティです、こんにちは。
情報展開ありがとうございます。
今回ArduinoライブラリのRL78/G23-64p Fast Prototyping Board向けの移植を担当しました。
クイックスタートガイドではLEDチカチカまでですが、ArduinoライブラリとしてはIICやUARTなど頻出の機能をひととおりサポートしています。ペリフェラル制御やBSPはスマートコンフィグレータで生成しています…
シェルティさん、こんにちは。NoMaYです。> 頂いた内容を精査し製品仕様に反映していきます。> また色々相談させていただけますと幸いです。> 気付いた点は引き続きここに書いていただければこれもまた幸いです。はい。では、随時。[追記]すみません、私、先日も別スレッドで同じリプライをしてますね。ちょっと手抜きっぽいリプライだったかもです。
こんにちは。NoMaYです。例のe2 studioのLLVM-RL78(と実はやむを得ずICCRL78(と追加のGNURL78))のプロジェクトの変な挙動(普通にランチバーからビルドしようとしたり、普通にランチバーからデバッガを起動しようとしたりすると、警告ダイアログが毎回ポップアップ表示されてしまう)の件は、.cprojectファイル内のデバイス名データを少し弄ってポップアップ表示されないようにすることにしました。(さすがに毎回ポップアップ表示されるのは邪魔なので。) ただ、副作用として、RL78スマートコンフィグレータプラグインの場合(つまりe2 studioでの場合)に、以下の警告が表示されるようになります。*.scfgファイル内にはちゃんとしたデバイス名データが格納されていて、それと整合していないことをユーザに伝えるためだけのようですので、弊害を引き起こすことは無さそうです。毎回ポップアップ表示される警告ダイアログ(再掲載)画面コピーその警告ダイアログを抑止しようとした副作用として表示される警告(ポップアップ表示されるのでは無い)画面コピー
こんにちは。NoMaYです。ひょっとして、今CS+を新規インストールすると、ソースファイルの依存関係チェックの設定が以下のようになっていて、昔からの懸案事項の、条件コンパイルで除外されていても再コンパイル/再アセンブルされてしまう、という事態に遭遇する人は殆どいなくなっているのかな、、、(そういえば、いつからかCS+に機能追加されていた、ことをすっかり忘れていました、、、)CS+の画面コピー
こんにちは。NoMaYです。RFPでRL78/G23をブランクにしてe2 studioでデバッガを起動しようとしたらエラーになってしまいました。理由は明日朝にでも。(なお、CS+では何のトラブルも無くデバッガが起動することは言うまでも無いでしょう。ハハハ。)画面コピー (RFPに関しては切り貼りしています)
こんにちは。NoMaYです。ブランクのRL78/G23でe2 studioのデバッガが起動しなかったのは、e2 studioで表示されたエラーメッセージの内容が実情とあっていなくて、以下の設定がe2 studioの想定通りでは無かったことによるものですね。これは、CS+では何のトラブルも無くデバッガが起動するかもしれないが、ウチは(e2 studioでは)こうするものですよ、という文化/慣習の違いだと言われれば引き下がるしかないかなぁ、とも思うのですが、エラーメッセージの内容は見直しの余地ありかと思うのです。以下、画面コピーです。実は、こっちの設定がe2 studioの想定通りでは無かった、ことによるものですねただ、この設定は常用するもので無いことはe2 studioの人達も認識しているようで設定を後で変えるようアドバイスされますね
こんにちは。NoMaYです。Blinky sample programを投稿しました。RL78/G23-64p Fast Prototyping Board Blinky sample programjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/m/sample_program/463CS+でのRenesas RL78 Simulator GUIでの動かし方は以下の通りです。(1) リビルドする(2) プロジェクトツリーでデバッグツールの選択をRL78 COM Port→RL78 Simulatorへと変更する(3) RL78 SimulatorへDownloadする(4) main()で停止するのでそのままGoする(4') Simulator GUIのLED2とLED1が交互に点滅する(4'') シミュレーション時間上は500msごとですが実時間では数秒ぐらいです(もちろんPCのスペックに依存します)(5) Simulator GUIの[SW1 - Toggle]ボタンを押す(押し込まれた状態のままになります)(6) Simulator GUIの[RESET]ボタンを押す(7) 数秒待った後に再度Simulator GUIの[SW1 - Toggle]ボタンを押す(押し込まれた状態から元の状態に戻ります)(8) Simulator GUIの[SW1 - Push]ボタンを押すごとにLED2とLED1が交互に点灯します(9) 再度Simulator GUIの[RESET]ボタンを押す(9') 数秒待つとSimulator GUIのLED2とLED1が交互に点滅するようになる(4'と4''と同じ状態になる)以下、画面コピーです。プロジェクトツリーでデバッグツールの選択をRL78 COM Port→RL78 Simulatorへと変更するDownloadするとmain()で停止するのでそのままGoするそのままGoするとSimulator GUIのLED2とLED1が交互に点滅する次に、[SW1 - Toggle]ボタンを押し、[RESET]ボタンを押し、暫く待ち、再度[SW1 - Toggle]ボタンを押す以後、[SW1 - Push]ボタンを押すごとにLED2とLED1が交互に点灯する
こんにちは。NoMaYです。すみません、Blinky sample programですが、LLVM-RL78(とGNURL78)のリンカスクリプトを明日差し替えます。両者で内容を合わせ込んでいたのですが、GNURL78で問題無く使えていた記述が、LLVM-RL78ではリンクエラーを引き起こすことに気付いたからです。具体的には、初期値あり変数を使おうとすると、LLVM-RL78のリンカで、セクションが重複しているというリンクエラーになってしまいます。
こんにちは。NoMaYです。FT232を内蔵フラッシュメモリ書き換え制御とかデバッグ制御とかで使用する場合に処理時間/レスポンスを改善するWindows(というかFT232のWindowsデバイスドライバ)の設定(知っている人は知っている的な?設定)があるのですが、試してみたところ、USB−シリアル変換チップ(FT232RQ)によるオンボードエミュレータ回路によるデバッグでも劇的に改善されましたね。とりあえずは、Go/Breakのレスポンスを試しただけですが、ダウンロード時間など含めて、後で定量的なデータを取ってみたいと思います。(なお、CS+でもe2 studioでも改善されますが、CS+の方がe2 studioより3倍くらい速いような気がします。CS+派の私の贔屓目かも知れませんけど、、、)以下、画面コピーです。改善策: FT232のWindowsデバイスドライバの設定のBMオプションの待ち時間を1msecへ変更する改善前: FT232のWindowsデバイスドライバの設定のBMオプションの待ち時間の初期値は16msecでした上記設定画面へは以下のように移動しますCS+とe2 studioのデバッグ画面
こんにちは。NoMaYです。RL78/G23についてブログを書かれている人がいらっしゃいました。(個人事業主さんかな?) STM32についても詳しいようです。IoT新汎用RL78/G23調査 - IoT MCUのHappyTechhappytech.jp/wordpress/2021/05/07/iot-general-purpose-rl78-g23-survey/
こんにちは。NoMaYです。IoT and RL78に関する話題で、ルネサスさんのブログに記事が2つ投稿されていました。最新のIoT Edge デバイスのトレンドにマッチする新マイコン- RL78/G23Sho HatakiStaff Engineerwww.renesas.com/jp/ja/blogs/new-mcu-rl78g23-satisfies-latest-iot-edge-device-trendsRL78でアマゾン ウェブ サービス(AWS)に接続しませんか?Yasuto MochizukiPrincipal Specialistwww.renesas.com/jp/ja/blogs/rl78-aws